Пресс-релизы, статьи и публикации

     
occ config PR badge 300x128Конфигуратор ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
(DOCX 1 MB)
Онлайн конфигуратор ÖLFLEX® CONNECT CHAIN позволяет вам самостоятельно подобрать и спроектировать кабельную цепь с проложенными в ней кабелями, кабельными рукавами и шлангами.
Из чего складывается качество кабеля?
(DOCX 2 MB)
Менеджер по качеству LAPP, Елена Кузнецова, написала статью об основных показателях критериях качества кабели из меди в оболочке из ПВХ. 
Продукция LAPP в локомотивах Softronic
(DOCX 1 MB)
148 позиций LAPP поставлены для производства локомотивов Softronic. Признанные одними из самых мощных электровозов в мире, эти локомотивы были разработаны Softronic для перевозки железной руды. 
Учебно-научный центр LAPP открыт в ТПУ
(DOCX 2 MB)
В мае этого года, в день 122-летия вуза, состоялось торжественное открытие Учебно-научного центра LAPP –  Электротехническое материаловедение.
new logo instagramLAPP: Одна компания, одно имя – во всем мире.
(DOCX 2 MB)
Обновлённый логотип LAPP – это визуализация свершившегося факта, что компания, основанная как производитель кабельной продукции, выросла до поставщика системных решений в области соединительный технологий.
Новые кабели для Profinet от LappБыстрые и надежные промышленные сети передачи данных
(DOCX 52 KB)
Большая пропускная способность, защищённая от помех передача данных и соответствие стандарту PROFINET®  - вот что отличает новые кабели серии ETHERLINE®, которые Lapp представила на выставке SPS IPC Drives.
Новый контрольный кабель для кабельных цепейНовый ÖLFLEX CHAIN от Lapp
(DOCX 66 KB)
Новый контрольный кабель ÖLFLEX® CHAIN TM получил разрешение на широкое использование в Северной Америке благодаря сертификации NEC и NFPA. SPS IPC Drives 2017.
Кабели PROFINET® быстрой передачи данных для промышленных сетейКабели PROFINET® быстрой передачи данных для промышленных сетей
(DOCX 64 KB)
Кабели ETHERLINE® PN Cat.7 подходят для применений, при которых требуется передача большого объёма данных, например, с видеокамер высокого разрешения. SPS IPC Drives 2017
Серво кабели для передачи сигнала на большие расстоянияСерво кабели для передачи сигнала на большие расстояния
(DOCX 67 KB)
Новый  кабель ÖLFLEX® SERVO 7TCE от Lapp позволяет соединить контроллер и привод,  даже если они находятся на очень большом расстоянии друг от друга. SPS IPC Drives 2017 
Тренды и тенденции технологий соединения5 трендов в сфере соединительных технологий
(DOCX 13 MB)
Георг Ставовы, член правления и технический директор Lapp Holding AG, рассказывает о тенденциях развития и трендах технологий соединения. 
servo webinar teaserВЕБИНАР: ÖLFLEX® CONNECT SERVO
(DOC 523 KB)
На вебинаре - 5 декабря 2017, продукт-менеджер Lapp Group, Александр Сотников, расскажет о кабелях и конфекционированных кабельных сборках для сервоприводов, поставляемых под  брендом ÖLFLEX® CONNECT.
Промышленные соединители EPIC®, обзорная статья, часть 1Бренд месяца: Промышленные соединители EPIC®
(PDF 935 KB)
EPIC® - универсальная система из корпусов, контактов, изоляторов и аксессуаров, которые могут быть приобретены и как готовое изделие, и в качестве запасных частей. 
Маттиас Лапп - генеральный директор U.I. Lapp GmbHLapp Group: смена поколений
(DOC 124 KB)
Lapp Group держит курс на будущее. Маттиас Лапп - новый генеральный директор U.I. Lapp GmbH в регионах LA EMEA. 
Рабочее пространство 4.0.Новый европейский главный офис Lapp Group
(DOC 159 KB)
22 июня состоялось открытие нового европейского главного офиса Lapp в Штутгарте. Новое рабочее пространство задаёт новые стандарты работы.
Высокоскоростной Корейский поезд c ÖLFLEX® TRAIN
(DOC 2 MB)
8-й по величине производитель новых железнодорожных вагонов Hyundai-Rotem использует кабели Lapp для оснащения нового поколения высокоскоростных поездов.
Продукция Lapp для электромобилейНадежный партнер в e-Mobility
(DOCX 165 KB)
Lapp Group представит обновленную линейку продукцию для зарядок электромобилей на промышленной выставке Hannover Messe 2017
Ганноверская выставка-ярмарка 2017Lapp на выставке Hannover Messe 2017
(DOC 245 KB)
Новинки продукции Lapp на промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2017. Кабельные решения для робототехники, пищевой промышленности, электромобилей и железнодорожной отрасли.
Продукция Lapp Group для железнодорожного транспортаНовый рынок Lapp: железнодорожные транспортные средства
(DOC 581 KB)
Компания Lapp разработала специализированный ассортимент продукции для железнодорожного подвижного состава. Lapp делает особый акцент на подвижном составе, т. е. на локомотивах, вагонах-электростанциях, грузовых или пассажирских вагонах.
Увеличение оборота и прибыли, больше сотрудниковЗначительный рост Lapp Group в 2015/16 г.
(DOC 1 MB)
Компания Lapp Group продолжает расти и развиваться. Инновационные продукты, новые рынки, региональное развитие, рост оборотов прибыли и кадрового состава  - дайджест 2015.16 финансового года в Lapp Group.
Экологическая концепция Lapp Group: безопасность это стандарт.Lapp Group: Безопасность - это стандарт.
(DOC 108 KB)
Безопасность кабельной продукции для здоровья человека и окружающей среды является неотъемлемым показателем качества в понимании Lapp Group. Вся наша продукция соответствует требованиям REACH и RoHS. Читайте наш материал о содержании опасных для человека и окружающей среды веществ в кабельной продукции. 
HESSE LAPP IGОптоволоконные кабели Lapp для телескопа HESS
(DOCX 321 KB)
Оптоволоконные кабели и другие продукты Lapp используется в проекте по модернизации телескопа HESS в горах Намибии.
Первый в мире антистатичекий кабельАнтистатический кабель
(DOCX 539 KB)
Lapp Group - первая компания в мире, которая разработала антистатический кабель. Новый продукт соответствует «Положению о контроле взрывоопасности» и  «Положению о безопасности на производстве».
Lapp Group на выставке SPS IPC Drives 2016SPS IPC Drives
(DOCX 2 MB)
Lapp представляет новые кабели и готовые к подключению решения на выставке SPS IPC Drives. Готовые решение, оптические кабельные сборки и антистатический кабель
Lapp Group на Ганноверской выставке 2016Hannover Messe 2016
(DOCX 21 KB)
Hannover Messe, крупнейшая в мире промышленная выставка, является одним из популярных шоу высоких технологий, промышленной автоматизации и инноваций
Первый кабель Lapp Российского производстваЛокализация производства Lapp Group в России.
(DOCX 2 MB)
Новым этапом развития компании и расширения присутствия на территории страны становится локализация производства в России. LAPP KABEL® X05VV-F - первый кабель российского производства.
Lapp поддерживает студенческие проектыВысоковольтный чоппер
(DOCX 732 KB)
Студенты Технического университета Дармштадта разработали электрический мотоцикл с уникальным способом получения энергии. Для питания и управления электроникой байка используются кабели Lapp.
ALX 1187Прибыльный рост Lapp Group
(DOC 6 MB)
Компания Lapp Group, г. Штутгарт, отметила значительный рост оборота за последний финансовый год 2014/2015 (1 октября - 30 сентября)
Сотрудничество Lapp Group и TOSHULINСильное звено
(DOCX 59 KB)
Чешская компания TOSHULIN производит токарно-карусельные станки для обработки деталей большего размера.  Готовые решения на базе кабельных цепей от Lapp Group используются в оборудовании.
Огнестойкие кабели для пожарной сигнализацииКабели обладающие повышенной огнестойкостью
(DOCX 62 KB)
Когда человеческие жизни в опасности, например в случае пожара, техника безопасности должна быть на 100% надежной.
Солнечная станция VARTAЭнергоаккумулирующая система VARTA Storage GmbH
(DOCX 61 KB)
Совместный проект VARTA Storage GmbH и Технического университета Мюнхена. Кабели Lapp защищают ее от коротких замыканий.
Андреас ЛаппПредприниматель Андреас Лапп отмечает свой 60-й день рождения
(DOC 91 KB)
Он является безупречным бизнесменом, которому даны такие качества как страсть, искренность и ум. Председатель правления Lapp Holding AG в Штутгарте Андреас Лапп празднует свой 60-й день рождения 6 марта.