EMAG eldec: от генератора к проводке

LAPP поставляет гибкие экранированные кабели для компании EMAG eldec - производителя установок для индукционной закалки, генераторов для индукционного нагрева и индукторов.

Экранированные кабели LAPP в генераторах и индукторах eldec

С приобретением eldec Group около трех лет назад, машиностроительные компании EMAG расширили свое ноу-хау с помощью важных строительных блоков: компания со штаб-квартирой в Дорнштеттене около Фройденштадта десятилетиями разрабатывала полностью индукционные закалочные машины и соответствующие генераторы. Они являются источниками энергии для многих задач термообработки, процессов закалки и других применений. Генераторы eldec характеризуются высокой удельной мощностью и максимальной эффективностью во всех классах мощности. Кроме того, они экономят место и могут быть легко интегрированы в производственные системы более высокого уровня с использованием различных интерфейсов.

«У нас, безусловно, есть продукт, который не имеет аналогов на рынке благодаря своим надежным модулям и соответствующей архитектуре управления и регулирования eldec. Кроме того, мы идеально адаптируем каждый генератор с точки зрения производительности и доступных частот для любого приложения. Естественно, это не менее важное качество для многих инженеров-механиков», - объясняет Томас Ранк, управляющий директор EMAG eldec Induction GmbH.

Экранированные кабели LAPP для индукторов eldec

Разумеется, эти высокопроизводительные компоненты также используются на других машинах в группе EMAG. Это относится, например, к сборочным машинам EMAG Automation, которые используются в автомобильной промышленности для производства «встроенных» распределительных валов. Внутри этих систем температура кулачка в первую очередь повышается с высокой точностью с помощью индуктивного нагрева и последующего контактного нагрева. Во время процесса охлаждения он плотно закрывается вокруг вала. Комбинация роботов и технологии захвата позволяет производить процесс с зазором в несколько микрометров - этот важный производственный процесс от разогрева, соединения до удержания находится в центре внимания EMAG Automation. Создано очень надежное электрооборудование. Инженеры придают особое значение используемым кабелям, которые используются для соединения генератора eldec с соответствующим индуктивным инструментом. Поскольку вокруг индуктора образуется электромагнитное поле, кабель должен быть очень хорошо экранирован от электромагнитных помех, чтобы не возникало никаких помех в процессе.

«Вот почему мы предъявляем самые высокие требования к используемой кабельной технологии», - объясняет Томас Ранк из EMAG eldec. В сборочных машинах (но также, например, в лазерном сварочном аппарате серии ELC) используются кабели LAPP. Благодаря специальной экранирующей оплетке они гарантируют полную электрическую безопасность даже на высоких частотах.

«В то же время для нас очень важно, чтобы они производились особенно надежно и практически не изнашивались, несмотря на различные механические движения внутри машины», - говорит Ранк. «Машины EMAG, как правило, характеризуются длительным сроком службы и хорошими условиями ремонта и технического обслуживания. Проводка должна быть качественной во всех отношениях, чтобы гарантировать срок службы».

Кабель LAPP по всему ассортименту продукции EMAG eldec

Это выдающееся качество кабелей в конечном итоге привело к решению, что они используются во всем ассортименте продукции EMAG eldec Induction GmbH.

«Помимо генераторов, которые мы используем в машинах EMAG, мы также разработали широкий ассортимент генераторов для рынка», - говорит Ранк. «От небольших мобильных генераторов, таких как серии PICO и MICO, которые используются в самых разных отраслях промышленности, до больших и чрезвычайно мощных генераторов, которые нам также нужны для наших собственных закалочных установок. В зависимости от заготовки и материала мы можем предоставить подходящий генератор, который вместе с индукционными закалочными установками и гибко конфигурируемыми станками серии MIND, в конечном счете, способствует высокому качеству компонентов, которые изготавливаются на наших станках».

Дополнительная информация:

  • Линейка генераторов eldec включает в себя генераторы средней и высокой частоты от 1,5 до 1500 кВт, двухчастотные генераторы со свободно комбинируемыми вариантами мощности и генераторы SDF® от 50 до 3000 кВт
  • eldec SDF® - Одновременные двухчастотные генераторы. С генераторами eldec SDF®, в дополнение к обычному использованию энергии RF или MF, впервые можно одновременно подавать две разные частоты (HF и MF) на индуктор. Для этой цели каждый из генераторов SDF® включает в себя HF и MF инвертор с общей выходной мощностью, причем среднечастотные основные колебания накладываются на ВЧ колебания. Генераторы eldec SDF® в основном используются в комплексных системах закалки и позволяют получить изображение с точным контуром даже при сложной геометрии.
  • PICO by eldec - компактные среднечастотные и высокочастотные генераторы. Генераторы PICO созданы из-за высокой стандартизации экономичных устройств компонентов с бескомпромиссным качеством eldec. Генераторы eldec PICO доступны в качестве среднечастотных и высокочастотных источников питания мощностью от 5 до 18 кВт для индуктивного нагрева широкого спектра заготовок и материалов. Генераторы PICO чрезвычайно компактны и просты в обращении: распаковывать, подключать, нагревать.
Cреднечастотные и высокочастотные генераторы PICO
  • eldec MICO: источник энергии и система охлаждения в одном - небольшая и компактная, стационарная или мобильная. Индукционный нагрев — новая продуманная концепция технологии. Интеграция преобразователя частоты и системы охлаждения в одном корпусе предлагает множество возможных применений. Это означает максимальную гибкость для всех задач индукционного нагрева. Таким образом, индукционная пайка, отжиг и упрочнение режущей кромки, а также нанесение покрытий и снятие изоляции становятся практичными и несложными. В S, M или L: серия MICO доступна в широком диапазоне уровней мощности (от 15 кВт до 70 кВт) и размеров и может использоваться как стационарно, так и мобильно.
eldec MICO: источник энергии и система охлаждения

О компании: Компания eldec — инновационное предприятие, специализирующееся в области индукционного нагрева. В составе группы компаний EMAG предприятие производит и продает высокоэффективные технологии индукционного нагрева для промышленного применения.

Сайт компании: www.eldec.net/ru