Кабели LAPP для станков Modig
Шведская компания Modig - мировой лидер в производстве ЧПУ-оборудования для авиакосмической промышленности.

Modig Machine Tool производит большое и мощное ЧПУ-оборудование (числовое программное управление или сокр. ЧПУ; англ. computer numerical control, сокр. CNC) для аэрокосмической промышленности высочайшего качества.
Гарри Модиг основал компанию Modig Mekaniska Verkstad AB в 1947 году, вместе со своими братьями Арне, Стьюром и Эриком Модигом. С 2011 году компанией управляет его внук - Дэвид Модиг.
В 2018 году товарооборот Modig составил около 400 миллионов шведских крон, что соответствует примерно 39 миллионам евро. Филиалы компании есть в 14 странах в Европе, Азии, Северной Америке и Ближнем Востоке.
На 30% быстрее
Сегодня компания производит современные станки и устройства с ЧПУ для обработки больших деталей крыла для авиационной промышленности. Когда такие компании, как Airbus, Boeing, Bombardier или Cessna, модернизируют свое оборудование, они почти всегда приобретают машины из Virserum из провинции Смоланд на юге Швеции.
RigiMill, самая мощная и самая дорогая машина в каталоге Modig, стоит три миллиона долларов и обрабатывает металлические детали метрового размера на 30 процентов быстрее, чем аналогичные машины конкурентов. «Мы даже гарантируем это по контракту», - говорит Дэвид Модиг.
Оборудование Modig также очень долговечно: многие станки выпущенные в 1980-х до сих работают как на собственном производстве компании так и на производствах компаний-клиентов.
Кабели и коннекторы LAPP
Modig предъявляет высокие требования к качеству всех компонентов, в том числе и кабелей и коннекторов. LAPP Miltronic AB, дочерняя компания LAPP в Нючепинге, Швеция, является практически эксклюзивным поставщиком кабеля и аксессуаров для Modig.
Только 2018 году LAPP поставила почти 300 наименований - от кабеля управления ÖLFLEX® до кабельных вводов SKINTOP® до разъемов EPIC®. До 700 метров кабелей находятся в одном станке, большинство из них - внутри кабельных цепей, которые обеспечивают защиту кабеля при движении.
«Широкий ассортимент продукции и первоклассная поддержка являются важными причинами, по которым мы выбрали LAPP в качестве поставщика, - говорит Тони Карлсен, отвечающий за закупки в Modig. И конечно, высокие требования к качеству, которые Modig предъявляет к собственным изделиям, компания также требует и от своих поставщиков.
LAPP и Modig сотрудничают с начала 1990-х. Если изначально компания поставляла только кабели, то сегодня Modig закупает все свои кабельные решения у LAPP. Тогда, как и сейчас, качество является наиболее важным аргументом в пользу LAPP, но не последнюю роль сыграли и другие аспекты, прежде всего гибкость, надежность поставки и быстрое обслуживание, когда требуется помощь в кратчайшие сроки.
Новый завод в Кальмаре
Свой вклад в высокое качество продукции внесет и новый автоматизированный завод в порте города Кальмар, с помощью которого Modig планирует привлечь клиентов в таких секторах, как тяжелая промышленность и автомобилестроение в странах Европы, предпочтительно в Германии. На территории нового завода площадью 8000 квадратных метров разместятся исследовательский центр, цеха для сборки и отдел поддержки продаж. По словам Тони Карлсена, LAPP также будет предпочтительным поставщиком Modig в Кальмаре.