Разъем питания EPIC® M12 Power от LAPP для чистой воды

Системы от GTec занимаются производством воды высокой чистоты из водопроводной воды для фармацевтической промышленности. Теперь они содержат разъемы EPIC® M12 Power от LAPP, которые заменяют разъемы устаревшего типа. Также компания все чаще использует предварительно собранные кабели.

Разъем питания EPIC® для чистой воды

11/10/2021г.

Марко Косчелни указывает на впечатляюще выглядящий шкаф из нержавеющей стали. «В настоящее время система заливается водой». То, что звучит как подводное погружение, является нормой для GTec GmbH и совершенно безопасно. Прежде чем покинуть производство в Винзене к югу от Гамбурга, одна из систем проходит испытания на испытательном стенде, включая заливку водой. Это связано с тем, что GTec производит системы, которые обрабатывают питьевую воду для получения воды высокой чистоты - без микробных примесей, ионной нагрузки и растворенных газов. Самые большие системы занимают четверть транспортного контейнера и обрабатывают до 15 000 литров воды в час. Каждый месяц завод покидает одна система.

Основной потребитель - фармацевтическая промышленность. Здесь для производства лекарств требуется вода без примесей. Питьевая вода смягчается и фильтруется на различных этапах очистки. Основная стадия - обратный осмос, при котором мембрана удерживает растворенные в воде ионы. Дальнейшая стадия обработки включает удаление газов через полупроницаемую мембрану, УФ-система разлагает хлор, и, наконец, за электрохимической деионизацией следует ультрафильтрация. Вода становится настолько чистой, что ее можно даже использовать в качестве WFI (воды для инъекций) в растворах для инфузий.

Многочисленные клапаны с электрическим приводом, обычно питаемые напряжением 230 В, гарантируют, что ценный ресурс жидкости проходит через сложные внутренние механизмы системы. Раньше использовался соединитель 7/8 ", что означало, что соединитель был почти такого же размера, как и клапан. «Мы искали компактное решение, которое все еще одобрено для применения», - говорит Марко Косчелни. Он специализируется на очистке воды и отвечает за электротехнику и управление проектами. Таким образом, он также является одним из сотрудников компании, которые решают, какие кабели и разъемы приобретать. И они все чаще поступают от LAPP.

Качество, сервис и эстетика

Марко Косчелни также нашел замену громоздким разъемам 7/8 '' в LAPP. В системах, которые были поставлены недавно, теперь это заменено силовыми разъемами EPIC® M12 с S-кодировкой. Трехфазные циркуляционные насосы теперь подключаются к силовым разъемам M12. Они даже не вдвое меньше используемых ранее промышленных разъемов, но все же имеют высокую удельную мощность и пропускают ток до 12 А, и, следовательно, требуемый пусковой ток 8,5 А для насосов. Клапаны тоже посажены вместе с разъемами. «В наших системах мы уделяем большое внимание внешней эстетике конструкции и аккуратному внутреннему дизайну, - подчеркивает Косчелни, - а с разъемами M12 от LAPP они просто выглядят лучше».

По общему признанию, разъемы M12 не были изобретены LAPP; каждый поставщик техники для электрических соединений имеет их в своем ассортименте. В таких случаях часто важны детали. Разъем LAPP черный, а у конкурента зеленый. Загляните в лабиринт труб из нержавеющей стали в системе очистки очищенной воды GTec, и вы согласитесь: черный просто выглядит эстетичнее. Но сама по себе внешность не склонила чашу весов в пользу LAPP. Конечно, качество и надежность продукта и услуги должны быть решающим фактором. «В прошлом мы много заказывали у LAPP, и в последние годы их количество становится все больше и больше», - говорит Косельни.

Готовые к использованию предварительно собранные кабели особой длины, все чаще занимают первое место в списке покупок GTec, а также поставляются LAPP с точностью до сантиметра. Все началось с предварительно собранных кабелей UNITRONIC®, которые компания GTec использовала для объединения в сеть своих системных датчиков. «Ассортимент кабелей в сборке в первую очередь и привел нас к LAPP», - объясняет инженер-электрик. Компании требуется 600 таких сенсорных кабелей в год. Самостоятельная сборка разъемов требует больших усилий; сборки от LAPP экономят много времени, а также снижают количество неисправностей. Инженеры по установке в GTec по-прежнему сами собирают кабели с разъемами M12 Power, так как аутсорсинг пока не имеет смысла из-за небольшого количества и индивидуальной длины. «Но там, где это имеет значение, мы всегда хотим использовать предварительно собранные кабели в будущем». Инженерам-установщикам достаточно было бы подключить их, и электрические неисправности были бы практически устранены.

Цифровые близнецы экономят время

Вскоре это коснется и источника питания клапанов. Потому что разъемы M12 Power были лишь промежуточной мерой. Между тем, GTec перешел на 24-вольтовые клапаны, для которых на самом деле требуется только обычный разъем M12, то есть без высоких токов варианта Power. И теперь компания получает это из LAPP, предварительно собранные сборки с разъемом M12 с кодировкой A для передачи токов до 4 А. «Еще одним все более важным критерием принятия решений для клиентов являются полные данные электрического планирования с использованием программных инструментов, таких как EPLAN, также известного как «цифровые близнецы» в торговле», - говорит Патрик Майшатц, менеджер по продукции соединителей EPIC®. LAPP поставляет «цифровые близнецы» для своих разъемов EPIC®, которые инженер выбирает из библиотеки одним щелчком мыши и помещает в свою электрическую схему. Они содержат не только принципиальную схему, но и все размеры, поэтому проектировщик может легко оптимизировать размещение, например, в шкафу управления. «Если данные полные, это явное конкурентное преимущество», - считает Майшатц. И ни один производитель разъемов не преследует это так последовательно, как LAPP.

Марко Косчелни хвалит службу продаж LAPP: «LAPP фокусируется на решении проблем, а не на продвижении продуктов. У нас очень хорошие отношения с отделом продаж».